欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会

  • 2020.03.25 15:19:28
  • 米思米
  • 2067

   您知道“格斗三四郎”吧?1980年代前半期在少年杂志上连载,后被改编为动画的人气漫画作品。一个装有遥控机器人的塑料模型,也就是小型机器人,在一次格斗的竞技大赛上,中学生主人公自己制作的出场参赛。是一个走少年漫画王者之路的故事。

   经过30多年,漫画世界中出现的“遥控的双脚行走机器人”格斗战已经成为现实。那个名字是ROBO-ONE。用遥控器操作机器人,两只脚移动,用重拳、踢腿、投技等来打倒对手的真正的机器人格斗比赛。不仅仅是远程遥控,自主战斗的ROBO-ONEauto也开始了。此次报道为期两天的第32届大赛情况。


   这篇报道的目录

   约250台机器人在台场集合!比赛白热化异常热闹

   体重、重心位置,甚至是手臂和腿的长度。在严峻条件下开发出的机器人

   多位现役工程师参赛。介绍一下制作精良的机器人!

   automo 08(Badge)~把自己的格斗经验灌输给机器人!
   Frosty~通过链路组织再现人的肌肉运动!
   海外参赛者较多。世界性的ROBO-ONE

 约250台机器人在台场集合!比赛白热化异常热闹

   ROBO-ONE第32届大赛于2018年2月24日~25日,在东京台场的日本科学未来大厅举办。除参赛者和相关人士以外,聚集了从孩子到大人很多的喜爱机器人的普通的观众。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   比赛是通过远程操作机器人或电脑的自主操纵来进行格斗的,如果击败对手就会下降1。

   三次击倒就能获胜。如果未能分出胜负,则进行2分钟的加时赛。

   当天,除ROBO-ONE以外,第17届ROBO-ONELight和第3届ROBO-ONE auto大赛同时举行。ROBO-ONELight是总重量为1kg以下的比赛。如果说总重量在3kg以下的ROBO-ONE是重量级,那么ROBO-ONELight可以说是轻量级。并且,此次是第3次ROBO-ONE auto比赛中完全不能触碰遥控器的完全自主动作的机器人比赛。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   ROBO-ONE Light的比赛。虽然体型很小,但格斗却很激烈引起观众的热情。

   这些机器人将以淘汰赛方式挑战冠军。在拳击场上,参赛的机器人接连出拳和踢腿,重复精彩的身体碰撞。有时前面一边旋转一边被送入的舍身技术、背摔抛等高难度技术也有展现。每一个动作都引起观众的笑声和欢呼声。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   有时还会连续施展回旋踢舍身技能。规定每种舍身技只做一次。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   ROBO-ONE的正式格斗场是直径360cm的八角形。在这里机器人们展开激烈的格斗。

 体重、重心位置、甚至是手臂和腿的长度。在严峻条件下开发出的机器人们

   参赛机器人大部分都是自己设计、制作、编程等。但是,如果是“在ROBO-ONE”主办团体一般社团法人两足步行机器人协会认定的“推荐机器人”(上市),也可能直接参赛或改造后参赛。这些推荐机器人有的是在ROBO-ONELight被认定,重量级ROBO-ONE更多的还是自制的。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   在紧张的比赛前确认规格。照片好像是在测量重量。

 

   在自制机器人方面,对各个部件都有严格的规定。例如,10毫米以上是可以抬腿步行的。脚后前后的长度很精细,例如腿部长度的50%以下,最大14厘米以下等。重心位置也有规定。为了不易取下,不允许将重心位置配置在机体下面。只有已经完成了非常严格的预定的机体才能参加比赛。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   用电刷测量重心。机器人高度方向的重心は、位于脚部最上部的可前后移动的主轴不得不明确在上面。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   选手休息室。在比赛前调整机器人的间隙,还可以互相交换选手之间的信息。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   休息室侧面设置了练习比赛用的格斗台。有时会有很多人围着这个格斗台观战。

 多位现役工程师参赛。介绍一下制作精良的机器人!

   本次大赛的特点之一是参赛者的范围广泛。工科的学生就不用说了,还有社会上的人。实际上,在制造业企业工作的现役工程师也有很多。在这里,我想为大家介绍参加大赛的主要项目ROBO-ONE的现役工程师制作的2个机器人。


 automo 08(Badge)~把自己的格斗经验灌输给机器人!

   holypong是从事机器人相关工作的工程师,他开发了automo 08(Badge)。值得注意的是holypong有着空手道、八极拳等搏击经验。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   比赛中的automo 08(Badge)

 

   为了用机器人真实再现格斗的运动,付出了各种各样的努力。为大家播放automo 08(Badge)的动态视频。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   可以看出,随着手臂的动作,腿张开的角度和方向也不同。

 

   双手在胸前合起,接着一边迈开双腿,一边朝对方大大地迈进一步,然后顺势将双手向上举起。……每个机器人都在认真地进行格斗。为了实现这种动作,由于设置了肩膀可以前后移动的随机系统,手腕可以在前方合并。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   这就是从肩膀开始到手腕可以前后移动的随机系统。伸到前面的手可以移到身体内侧,实现了像拍手的动作,重现了人肩部的运动。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   胯关节部位配备了整个腿部从根部开始旋转的随机系统。也就是说,不只是把腿向前后或横向摆动,而是转动整条腿,使脚底能够横向转动。

    因为胯关节柔软,完美再现了人们向前迈一步手向前伸出时产生的“后面的脚可以横向踢的动作”。请看下面的动画。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   现在还有其他机器进行这样的动作,但比他们早了很多就引进了这个机构。

   如果只是为了单纯地击倒对方,不做无谓的动作,而是举起双手向前倒,这样做会比较快。但是holypong没有采取这样的方针。他热情地说:“在ROBO-ONE中获胜的机器中,与其说是人型,不如说那种手臂从腰部开始长出来的像怪物一样的东西正在增加。像automo 8(Badge)一样一万人都认定为人型的机器中,锻炼它像格斗家一样的动作来战胜怪物型机器,我觉得这很浪漫。

 

 Frosty~通过链路组织再现人的肌肉运动!

   接下来要介绍的“Frosty”是从事机器人研究开发的FrostyDesign设计的机器人。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   这就是“Frosty”。 FrostyDesign因为感兴趣产生了开始制作的机器人想法,换工作到机器人制作行业。 

   这款机器人值得注意的是,独特的手臂和脚的构造。首先,请看一下脚可以上下摆动。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   脚上下摆动非常流畅。膝盖部分还没有设置随机装置。

 

   特别值得一提的是,在靠近大腿根部安装了一个随机装置和弹簧,实现了脚部可以上下摆动。将其实现的在于有特点的链接结构。其要点是,“不是原封不动地模仿人的腿部结构,而是通过该链接结构实现肌肉的运动和功能。”

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   为使之快速运动,在腿的素材上用了碳使之轻便。接下来看一下格斗时手臂的结构吧。

梦想过的未来世界在这里!双脚行走的机器人格斗大赛第32届ROBO-ONE研讨会 

   Frosty抬起伸长手臂后前方像指甲一样的零件进行攻击。

 

   其特征是通常情况下,手臂都是折叠的。攻击时,指甲状的零件张开,并且手臂随之伸长。另外,用指甲接触时,为了不让手的长度触及规定手臂的长度,胳膊会缩短。这是用齿轮和链接结构实现的。

   通过观察可以了解到手臂、腿等机器人的各个部位的精细而复杂的技术的机体。

 海外参赛者较多。世界性的ROBO-ONE

   来自海外的参赛者每年都在增加。在本次大赛中,四分之一重量级的“ROBO-ONE”参赛者和三分之一的 “ROBO-ONELight”竟都是来自海外。

   其中韩国选手最多。在韩国,学习机器人的环境非常成熟。实际上,韩国队的机体已经在“ROBO-ONELight”和“ROBO-ONE auto”比赛中获胜。记者询问他们,得到的回答是“正在通过视频网站等研究日本机器人,研究对策”。为了今后取得冠军,不仅要改善自己的机器人,重要的是还需要研究其他机器人。

(2018年2月25日采访)

 

   Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.

   本网站上的内容的著作权属于米思米株式会社。如果发现擅自使用、转载的话,将采取法律措施。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities